结果:找到"汽车检测仪 收发芯片",相关内容1000条
- 三坐标测量机在汽车及新能源行业的应用
- 事实上,任何高质量产品的生产,都离不开检测技术的应用。在现代汽车制造业中,通过智能化检测技术可以有效规避汽车生产过程中出现质量不达标的问题。智能化检测技术进一步提升了汽车质量检测的效果,能够做到实时、动态的汽车生产工序质量检测。在汽车制造领域中,中图仪器三坐标测量机能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,支持触发、扫描和非接触式探测系统,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。不管是整车生产,亦或是零部件生产,都能为电池包,电机零配件、电控模组、整车车身等全工序流程的尺寸检测提供解决方案,为新能源汽车全生命周期护航助力。车身件车身是汽车零部件的重要检测部分,中图仪器三坐标测...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 三坐标测量机 新能源汽车 汽车制造 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-03-24 17:34:00
- 轴承轮廓度检测仪
- 滚动轴承组成、分类滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架组成。对于密封轴承,再加上润滑剂和密封圈(或防尘盖)。这就是轴承的全部组成。滚动轴承分类滚动轴承代号:轴承型号一般有前置代号,基本代号和后置代号组成。一般情况下,轴承型号只用基本型号表示。基本型号一般包含三部分,类型代号,尺寸代号和内径代号。后置代号是用字母和数字等表示轴承的结构、公差及材料的特殊要求等。前置代号用来表示轴承的分部件,用字母表示。行业应用轴承是装备制造业中重要的、关键的基础零部件,直接决定着装备和机器的性能和可靠性,被誉为装备制造的“心脏”部件!在众多行业有着广泛应用。轴承主要尺寸测量参数轴承内外径尺寸、底径尺寸、高度...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 轴承轮廓检测 汽车轴承 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-03-09 13:44:00
- 启明智显|高性价比串口屏方案应用于汽车仪表
- 在社会经济的迅速发展下,居民拥有汽车的数量逐年增加,各汽车厂商也处于激烈角逐的局面中,其中汽车的人机交互设计成为各个品牌在汽车智能化浪潮的态势下重要的发力点,汽车人机交互设计正处于前所未有的发展新高度。作为人与汽车的交互界面,仪表盘为驾驶员提供着车辆运行参数的信息,是汽车必不可少的组成部分。汽车仪表盘经历了从第一代机械仪表盘到第二代电气仪表盘,再到如今的第三代数字智能仪表盘的发展演变,实现了由单一的、低集成度低安全度、无智能化的机械仪表到显示内容更加丰富,功能更加强大的数字化仪表的转变,数字化仪表多采用彩屏显示,信息数据更加全面精准,进一步保障驾驶安全的同时提升整车科技感与驾驶体验,在新能源...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 汽车仪表 乐鑫 串口通信 新能源汽车 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-21 10:31:00
- SOP8封装NV040C语音芯片酒精检测仪40秒语音方案
- 酒精检测仪可以用于判断是否酒后驾车,是用来检测人体是否摄入酒精及摄入酒精多少程度的仪器,是作为交通警察执法时检测饮酒司机饮酒多少的检测工具,以有效减少重大交通事故的发生!通常的酒后驾车的检测有两种方法:一是检测人体的血液酒精浓度,一种是检测呼气酒精浓度。从理论上说,要判断是否酒后驾驶,最准确的方法应该是检查驾驶人员血液中的酒精含量。但在违法行为处理或者公路交通例行检查中,要现场抽取血液往往是不现实的,最简单可行的方法是现场检测驾驶人员呼气中的酒精含量。呼气式酒精检测仪是检测驾驶人员呼气中酒精含量的仪器。使用检测时,要求被测者口含吹管呼气,如果被测者深吸气后以中等力度呼气达3秒钟以上,呼气中的...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音方案 酒精检测仪语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-13 16:19:00
- 国产芯片DP9637-K总线收发器替代L9637D芯片和SI9241
- DP9637可以替代L9637D,低成本解决方案,只需要做简单硬件修改,感兴趣可以留言或者联系小编了解详细资料。主要特性电压工作范围6V≤VBAT≤36V具有超低休眠电流BAT(S.B)=0.18μA@VDD=0.5V关断状态下,具有很小的静态电流IBAT=110μA@IDD≦3μA能兼容ISO9141具有过温预警功能具有K总线短路预警功能典型传输速度为200kbaudDP9637是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。芯片采用了8-pinSO封装。能可靠安全的工作在车载温度...
- 所属专栏: 技术交流 标签: k总线 can总线 汽车诊断仪 收发驱动器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-10 10:20:00
- 双色温汽车灯恒流芯片8-100V5A带调光脚温控H5521L
- H5521L【8-100V5A双色温汽车灯恒流芯片带温控调光脚H5521L】惠海半导体优势提供8-100V5A降压恒流LED车灯IC【常亮、高低亮、远近光、爆闪、双色温】带温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。H5521L描述:H5521L是一款外置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压恒流LED车灯驱动芯片。输出电流可达5A。可实现二段功能切换全亮/半亮/爆闪循环模式。带温控,带调光脚,带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。应该领域广:LED电动车灯、摩托...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 100V汽车灯恒流芯片 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-26 15:21:00
- K总线收发芯片SI9241低成本解决方案DP9241
- DP9241是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。芯片采用了8-pinSO封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40度~125度。此外输出端RX可以驱动CMOS或者1LSTTL负载。功能描述既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。当芯片供电后,K端电压会与内部的VBAT/2进行比较,如果K端电压小于VBAT/2,那么RX端电压被拉到低电平。如果K端电压大于VBAT/2,那么RX端电压被拉到高电平。当收发器处于发射模式时,信号CS必须设置为低电平。...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 汽车检测仪 收发芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-19 14:25:00
- NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
- NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 射频收发芯片,2.4G,RFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
- 无线收发芯片/BC7601双十一未班车
- 大家期待已久的低功耗蓝牙无线收发芯片/BC7601,总算入库了,搭上了双十一未班车,具体性能参看http://club.szlcsc.com/article/details_9664_1.html#floor_8
- 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE收发芯片 无线收发芯片 串口蓝牙 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-11-11 22:14:00
- 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍
- 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍,一些总结,主要是灵敏的测试如何简化测试,做了些思考,自己做了实验,欢迎指正,很希望认识搞这块的朋友常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍.pdfowlc@163.com
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无线收发芯片 射频指标 测量方法 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2017-10-24 15:17:00
返回